Common Name: BATARÍAS ZINC AIR. FORMULA SIN MERCURIO
Manufacturer: RAYOVAC
MSDS Revision Date: 3/1/2010
MSDS Format: No Format Specified
   
Grainger Item Number(s): 5AHC9, 5AHD0, 5AHD1, 5AHD2, 5U008
Manufacturer Model Number(s):



MSDS Table of Contents
Click the desired link below to jump directly to that section in the MSDS.
1. IDENTIFICACIÓN 
2. INGREDIENTES 
3. DATOS FÍSICOS 
4. DATOS DE RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
5. DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD 
6. DATOS DE REACTIVIDAD 
7. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES Y FUGAS 
8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN 
9. PRECAUCIONES ESPECIALES 
10. SARA 313 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) - B9780

ARTÍCULOS DE GRAINGER ASOCIADOS: 5AHD1, 5AHD2, 5AHC9, 5AHD0, 5U008

RAYOVAC(R*)

RAYOVAC CORPORATION
601 RAYOVAC DRIVE
MADISON WI 53711

TELÉFONO: 608-275-3340

FAX: 608-275-4577

HTTP://WWW.RAYOVAC.COM

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

1. QUEREMOS INFORMAR A NUESTROS CLIENTES QUE ESTAS BATERÍAS SON ARTÍCULOS
EXENTOS Y NO ESTÁN SUJETAS A LOS REQUISITOS DE OSHA ESTABLECIDOS EN 29 CFR
1910.1200, O A LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES
PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO (WHMIS) CANADIENSE, Y LAS HOJAS SE
PROPORCIONAN COMO UN SERVICIO PARA USTED.

PARA OBTENER OTRAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) E
INFORMACIÓN RELACIONADA, VISITE:
HTTP://WWW.RAYOVAC.COM/TECHNICAL/MSDS.HTM.


1. IDENTIFICACIÓN 


NOMBRE DEL PRODUCTO: BATARÍAS ZINC AIR. FORMULA SIN MERCURIO.

TAMAÑOS: TODOS.

NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA: 800-424-9300 (24 HORAS, CHEMTREC)

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL: 608-275-2482

FECHA DE LA EDICIÓN: 1.º DE MARZO DE 2010

APROBADO POR: KEVIN J. DOMACK


2. INGREDIENTES 


NOMBRE DEL INGREDIENTE   NÚM. CAS    %          TLV*

CINC                     7440-66-6   30 - 40    5.0 MG/M3 (ZNO, VAHO, TWA)

ACERO                    7439-89-6   30 - 40
(SS = ACERO INOXIDABLE.
VER A CONTINUACIÓN.)

CHAPADO SS-NÍQUEL        7440-02-0    3 - 7     1.0 MG/M3 (ELEMENTAL, TWA)

CHAPADO SS-COBRE         7440-50-8    1 - 5     1 MG/M3 (TWA)

NEGRO DE HUMO            1333-86-4    1 - 3     3.5 MG/M3 RESPIRABLE (TWA)

HIDRÓXIDO DE POTASIO     1310-58-3    1 - 3     NO REGISTRADO
SOLUCIÓN                                        (PARA SOLUCIÓN)

AGUA, PAPEL,             N.A.         RESTANTE  NO REGISTRADO
PLÁSTICO, SUFACTANTE

*FUENTE: OSHA-29 CFR 1910.1000-TABLA Z-1, 1-03-2010


3. DATOS FÍSICOS 


PUNTO DE EBULLICIÓN A 760 MMHG (DEG. C): N.A.

PRESIÓN DE VAPOR MMHG A 25 (DEG. C): N.A.

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1): N.A.

DENSIDAD (GRAMOS/CC): N.A.

PORCENTAJE VOLÁTIL POR VOLUMEN (%): N.A.

ÍNDICE DE EVAPORACIÓN (ACETATO DE BUTILO = 1): N.A.

ESTADO FÍSICO: N.A.

SOLUBILIDAD EN AGUA (% POR PESO): N.A.

PH: N.A.

ASPECTO Y OLOR:
OBJETO SÓLIDO GEOMÉTRICO. ESTA BATERÍA TIENE VARIOS AGUJEROS EN EL LADO
POSITIVO (+).


4. DATOS DE RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 


PUNTO DE INFLAMACIÓN: N.A.

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD EN AIRE (%): N.A.

INFERIOR (LEL): N.A.
SUPERIOR (UEL): N.A.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
USE AGUA, ESPUMA O POLVO QUÍMICO SECO, SEGÚN SEA APROPIADO PARA CUALQUIER
OTRO MATERIAL COMBUSTIBLE INVOLUCRADO.

AUTOIGNICIÓN: N.A.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:
COMO EN CUALQUIER INCENDIO, USE UN APARATO RESPIRADOR AUTÓNOMO PARA EVITAR
LA INHALACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS (VEA LA SECCIÓN
2).

PELIGROS ESPECIALES EN INCENDIOS Y EXPLOSIONES:
COMO CUALQUIER ENVASE SELLADO, LOS ELEMENTOS DENTRO DE LA BATERÍA PUEDEN
ROMPERSE AL EXPONERSE AL CALOR EXCESIVO; ESTO PODRÍA RESULTAR EN LA
LIBERACIÓN DE MATERIALES INFLAMABLES O CORROSIVOS.


5. DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD 


VALOR UMBRAL LÍMITE (TLV) Y FUENTE: N.A.

EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN:
NINGUNO. (EN UNA SITUACIÓN DE INCENDIO O RUPTURA, CONSULTE LA SECCIÓN 2 Y
LA SECCIÓN 4).

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA:

PIEL Y OJOS:
EN CASO DE QUE LA BATERÍA SE ROMPA, ENJUAGUE LA PIEL CON COPIOSAS
CANTIDADES DE AGUA TIBIA CORRIENTE POR AL MENOS 15 MINUTOS. BUSQUE
ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO PARA LOS OJOS. LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN.

INGESTIÓN:
SI USTED O SU MÉDICO SOSPECHA QUE SE HA INGERIDO UNA BATERÍA, OBTENGA
ASISTENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS LLAMANDO, EN CUALQUIER MOMENTO, A LA LÍNEA
DE INGESTIÓN DE BATERÍAS, AL (202) 625-3333. EN CANADÁ, LLAME AL
416-813-5900.


6. DATOS DE REACTIVIDAD 


ESTABLE O INESTABLE: ESTABLE

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): N.A.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: N.A.

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN (0 DEG. F): N.A.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: NO OCURRE

CONDICIONES A EVITAR: EVITE LOS CORTOCIRCUITOS ELÉCTRICOS.


7. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES Y FUGAS 


PROCEDIMIENTOS PARA CONTENER Y LIMPIAR FUGAS O DERRAMES:
EN CASO DE LA RUPTURA DE UNA BATERÍA, EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y
COLECTE TODO EL MATERIAL LIBERADO EN UN CONTENEDOR DE METAL REVESTIDO DE
PLÁSTICO.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN:
DECLARE TODOS LOS DERRAMES DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:
CUMPLA CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES. SI
BIEN ESTAS BATERÍAS NO CONTIENEN MERCURIO, ALGUNOS ESTADOS O NORMAS LOCALES
PODRÍAN EXIGIR MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DE DESECHOS. SE PODRÍA
REQUERIR LA RECOLECCIÓN EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE DESECHO O RECUPERACIÓN,
VISITE:
HTTP://WWW.NEMA.ORG/GOV/EHS/COMMITTEES/DRYBAT/.


8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN 


PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFIQUE EL TIPO): N.A.

VENTILACIÓN:
EXTRACCIÓN LOCAL: N.A.
MECÁNICA (GENERAL): N.A.
ESPECIAL: N.A.
OTRA: N.A.

GUANTES DE PROTECCIÓN: N.A.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: N.A.

OTRA INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN: N.A.


9. PRECAUCIONES ESPECIALES 


MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
ALMACENE EN UN LUGAR SECO. ALMACENAR LAS BATERÍAS FUERA DEL CONTENEDOR
PODRÍA RESULTAR EN CORTOCIRCUITOS Y ACUMULACIÓN DE CALOR.

TRANSPORTE Y EMBARQUE:
ESTAS BATERÍAS SE CONSIDERAN BATERÍAS DE ELEMENTOS SECOS Y SON MERCANCÍAS
NO PELIGROSAS PARA EL TRANSPORTE.

DOT DE EE. UU.: VEA LA DISPOSICIÓN ESPECIAL 130.

OCEÁNICO (IMDG): NO REGISTRADO

AÉREO (ICAO):
VEA LA DISPOSICIÓN ESPECIAL A123. TAMBIÉN ESTABLECE QUE HAY QUE PONER LAS
PALABRAS "SIN RESTRICCIÓN" Y "DISPOSICIÓN ESPECIAL A123" EN LA GUÍA AÉREA
CUANDO SE EMITE UNA GUÍA.


10. SARA 313 


NO SE REQUIERE NOTIFICACIÓN PORQUE ESTOS PRODUCTOS SON ARTÍCULOS QUE NO
LIBERAN SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS CUBIERTAS EN CONDICIONES NORMALES DE
USO O PROCESAMIENTO.

AVISO:
LA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO SE ENTREGAN DE
BUENA FE Y SE CONSIDERAN EXACTAS A LA FECHA DE PREPARACIÓN. RAYOVAC
CORPORATION NO OTORGA GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

N.A. = NO APLICABLE