Common Name: ALKALINE BATTERIES - NO MERCURY FORMULA
Manufacturer: RAYOVAC
MSDS Revision Date: 3/1/2010
MSDS Format: No Format Specified
   
Grainger Item Number(s): 1WC71, 1WC72, 1WC73, 1WC74, 29XG16, 2LBJ9, 2LBK1, 2LBK2, 2LBK3, 2LBK4, 2LBK5, 2LBK6, 2LBK7, 2LBK8, 2LBK9, 2V421, 2V422, 2V532, 2V533, 2V534, 2V821, 2V822, 2V823, 2ZB21, 3AXH6, 3WA30, 3WA31, 3WA32, 3WA33, 3WA34, 4LV99, 4LW07, 4LW13, 4WT07, 4WT08, 4WT09, 4WT11, 5U076, 5U813, 6XT34, 8GYR1, 8PRX6, 9FJF5, 9UJN3, 9VF05
Manufacturer Model Number(s):



MSDS Table of Contents
Click the desired link below to jump directly to that section in the MSDS.
1. IDENTIFICACIÓN 
2. INGREDIENTES 
3. PROPIEDADES FÍSICAS 
4. DATOS PELIGROSOS DE EXPLOSION Y FUEGO 
5. DATOS DE PELIGROS A LA SALUD 
6. DATOS DE REACTIVIDAD 
7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES Y FUGAS 
8. INFORMACION DE PROTECCION 
9. PRECAUCIONES ESPECIALES 
10. SARA 313 



GRAINGER(R*)
FOR THE ONES WHO GET IT DONE

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE COMÚN: ALKALINE BATTERIES – NO MERCURY FORMULA

FABRICANTE: RAYOVAC

FECHA DE REVISIÓN DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO: 3/1/2010

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO DE GRAINGER:
WC71, 1WC72, 1WC73, 1WC74, 29XG16, 2LBJ9, 2LBK1, 2LBK2, 2LBK3, 2LBK4,
2LBK5, 2LBK6, 2LBK7, 2LBK8, 2LBK9, 2V421, 2V422, 2V532, 2V533, 2V534,
2V821, 2V822, 2V823, 2ZB21, 3AXH6, 3WA30, 3WA31, 3WA32, 3WA33, 3WA34,
4LV99, 4LW07, 4LW13, 4WT07, 4WT08, 4WT09, 4WT11, 5U076, 5U813, 6XT34,
7YV46, 7YV47, 7YV48, 8GYR1, 8PRX6, 9FJF5, 9UJN3, 9VF05

NÚMERO(S) DE MODELO DEL FABRICANTE:
1M-1N2-MSBANF, 810-2, AL-9V, AL9V-8, AL-AA, ALAA-24, AL-AAA, ALAAA-18,
AL-C, ALC-12, AL-D, ALD-12, RDL4AA, RDL4AAS, RDL6AA, SP8D

RAYOVAC(R*)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

RAYOVAC CORPORATION
601 RAYOVAC DRIVE
MADISON WI 53711

TELÉFONO: 608-275-3340

FAX: 608-275-4577

HTTP://WWW.RAYOVAC.COM

1. QUEREMOS INFORMAR A NUESTROS CLIENTES QUE ESTAS BATERIAS SON ARTICULOS
EXENTOS Y NO ESTAN SUJETAS A LA 29 CFR 1910.1200 REQUISITOS OSHA, O LOS
REQUISITOS DE WHMIS DE CANADÁ Y LAS HOJAS SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO
PARA USTED.

PARA OTRAS MSDS E INFORMACIÓN RELACIONADA, VISITE:

HTTP: // WWW.RAYOVAC.COM/TECHNICAL/MSDS.HTM


1. IDENTIFICACIÓN 


NOMBRE DEL PRODUCTO: ALKALINE BATTERIES - "NO MERCURY" FORMULA

TAMAÑO: TODOS

TELÉFONO DE EMERGENCIA (CHEMTREC, 24 H): 800 424 9300

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE: 608-275-2482

FECHA DE EDICIÓN: 3/01/2010

PREPARADA POR: KEVIN J. DOMACK


2. INGREDIENTES 


COMPONENTE              NÚMERO CAS  %          TLV*

DIOXIDO DE MANGANESO    1313-13-9   32 - 38    C: 5 MG/M3 (TWA)

ACERO                   7439-89-6   19 - 23

ZINC                    7440-66-6   11 - 16    5 MG/M3 (ZnO, HUMO, TWA)

HIDRÓXIDO DE POTASIO    1310-58-3    5 - 9     NO LISTADO (PARA SOLUCIÓN)

GRAFITO                 7782-42-5    3 - 5     ** 15 MPPCF

SULFATO DE BARIO        7727-43-7   <5         15 MG/M3 (TWA)

AGUA, PAPEL, PLÁSTICO,              BALANCE
OTROS

*FUENTE: OSHA 29 CFR 1910.1000 TABLA Z-1, 3-01-2010 O

** TABLA Z-3


3. PROPIEDADES FÍSICAS 


PUNTO DE EBULLICIÓN @ 760 MMHg (DEG. C): NA

PRESIÓN DE VAPOR (MMHg @ 25 DEG. C): NA

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1): NA

DENSIDAD (GRAMOS/CC): NA

% VOLÁTILES POR VOLUMEN: NA

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (ACETATO DE BUTILO: 1): NA

ESTADO FÍSICO: NA

SOLUBILIDAD EN AGUA: N.A

PH: NA

ASPECTO Y OLOR: OBJETO SÓLIDO GEOMÉTRICO


4. DATOS PELIGROSOS DE EXPLOSION Y FUEGO 


PUNTO DE INFLAMACIÓN: N/A.

LIMITE DE EXPLOSIVIDAD INFERIOR: N/A
LIMITE DE EXPLOSIVIDAD SUPERIOR: N/A

MEDIO DE EXTINCIÓN: USE AGUA, ESPUMA O POLVO SECO, COMO SEA APROPIADO.

AUTO-IGNICIÓN: NA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
COMO EN CUALQUIER INCENDIO, USE APARATO DE RESPIRACIÓN AUTO-CONTENIDO
PARA EVITAR INHALACIÓN DE PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
(VER SECCIÓN 2).

PELIGROS ESPECIALES DE EXPLOSIÓN Y FUEGO:
COMO CUALQUIER CONTENEDOR CERRADO, LAS BATERIAS PUEDEN ROMPERSE CUANDO SON
EXPUESTAS AL CALOR EXCESIVO, ESTO PODRÍA RESULTAR EN LA LIBERACIÓNDE
MATERIALES INFLAMABLES Y CORROSIVOS


5. DATOS DE PELIGROS A LA SALUD 


LÍMITES DE VALOR UMBRAL (TLV) Y FUENTE: NA

EFECTOS DE UNA SOBREEXPOSICIÓN:
NINGUNO. (EN SITUACIÓN DE FUEGO O RUPTURA, VER SECCIÓN 2 Y SECCIÓN 4)

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS

PIEL Y OJOS:
EN EL EVENTO QUE LAS BATERIAS SE ROMPAN, LAVE LA PIEL EXPUESTA CON GRANDES
CANTIDADES DE AGUA TIBIA POR UN MINIMO DE 15 MINUTOS. OBTENGA ATENCIÓN
MÉDICA INMEDIATA PARA LOS OJOS. LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN.

INGESTIÓN:
SI USTED O SU DOCTOR SOSPECHAN QUE UNA BATERÍA PUDO SER INGERIDA, PARA
ASISTENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS LLAME A LA LÍNEA DIRECTA DE INGESTIÓN DE
BATERÍAS NACIONAL, EN CUALQUIER MOMENTO AL (202) 625-3333.

EN CANADÁ: 416-813-5900

PARA MAS INFORMACIÓN, VISITE:

HTTP:// WWW.NEMA.ORG.GOV/EHS/COMMITTEES/DRYBAT/


6. DATOS DE REACTIVIDAD 


ESTABLE O INESTABLE: ESTABLE

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): NA

PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: NA

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICÓN: NA

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: NO OCURRIRÁ.

CONDICIONES A EVITAR: CORTES ELÉCTRICOS.


7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES Y FUGAS 


PROCEDIMIENTOS PARA CONTENER Y LIMPIAR FUGAS O DERRAMES:
EN CASO DE RUPTURA DE BATERÍA, EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y RECOGER
TODO EL MATERIAL LIBERADO EN UN RECIPIENTE METÁLICO CON REVESTIMIENTO
PLÁSTICO.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN:
REPORTE TODOS LOS DERRAMES DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS REPORTABLES
LOCALES, ESTATAL Y FEDERALES.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS:
ESTAS BATERÍAS SE PUEDENENVIAR A RELLENOS SANITARIOS QUE CUMPLANCON TODAS
LAS REGULACIONES FEDERALES, STATALES Y LOCALES.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN O RECICLAJE OPCIONES,
VISITA:
HTTP://WWW.NEMA.ORG/GOV/EHS/COMITÉS/DRYBAT


8. INFORMACION DE PROTECCION 


PROTECCIÓN RESPIRATORIA: NA.

VENTILACIÓN:
ESCAPE LOCAL: NA
MECÁNICA (GENERAL): NA
ESPECIAL: NA
OTRA: NA

GUANTES DE PROTECCIÓN: NA

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: NA

OTRA ROPA DE PROTECCIÓN: NA


9. PRECAUCIONES ESPECIALES 


MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
ALMACENAR EN UN LUGAR SECO. ALMACENAMIENTO DE LAS BATERIAS JUNTAS SIN
EMPACAR PUEDE PROVOCAR CORTOCIRCUITO DE LAS BATERIASY ACUMULACIÓN DE CALOR.

TRANSPORTE-ENVÍO:
LAS BATERIA ALCALINAS SON CONSIDERADAS PILAS DE CELDA-SECAY NO SON
MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

EE.UU. DOT: VÉASE LA DISPOSICIÓN ESPECIAL 130

IMDG / OCÉANO: NO ENUMERADO

ICAO / AIR:
VER DISPOSICIÓN ESPECIALA123. ASIMISMO, SEÑALA PONER EL TÉRMINO "SIN
RESTRICCIONES" Y DISPOSICIÓN ESPECIAL A 123SOBRE LA GUÍA AÉREA CUANDO
UNA GUÍA AÉREA SE EMITE.


10. SARA 313 


LA NOTIFICACIÓN NO SE REQUIERE POQUE ESTOS PRODUCTOS SON ARTICULOS(S) QUE
NO LIBERAN UNA SUSTANCIA QUÍMICA TÓXICA BAJO LAS CONDICIONES NORMALES DE
PROCESADO O UTILIZACIÓN.

AVISO:
LA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS SE HACEN EN LA BUENA FE, SE
CREEN QUE SON EXACTAS A LA FECHA DE PREPARACIÓN. RAYOVAC CORPORATION NO
OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

NA = NO APLICA